请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLIN1029-Q1 主题中讨论的其他部件:TPIC1021A-Q1,
大家好,
至于TPIC1021A-Q1,则由无源系统状态转换至睡眠模式
在VSUP > VSUP_under和EN = Low的条件下。
但对于TLIN1029-Q1,系统状态从无电源转换到待机模式。
请参见下图。
我的客户想知道更改过渡目的地的原因。
请告诉我。
此致,
Fumio Nakano