This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP600:SN75LVCP600

Guru**** 2545010 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/666821/sn75lvcp600-sn75lvcp600

部件号:SN75LVCP600

SN75LVCP600将在我们的系统中用于SATA驱动器。 现在我有一个问题如下。  

我们可以反转连接中部件的Rx+和Rx-吗? 即,我们可以按照以下方式连接吗?  

SATA主机TX+--- > SN75LVCP600 RX-(引脚3)

SATA主机TX---- > SN75LVCP600 Rx+(PIN2)

谢谢!  

本垒打

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Homer,
    是的,信号可以反转。 LVCP600未查看特定编码或协议。
    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee,  

    因此反向连接也不会影响OOB检测,对吗? 因为我发现SN75LVCP600支持OOB检测。  

    非常感谢,  

    本垒打

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Homer,

    反向连接不会影响OOB检测和重新传输。  只需记住翻转输入和输出,以便SSD/HDD和系统接收正确的数据。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee,

    非常感谢您的支持。 我们现在就可以了。

    此致,

    本垒打