请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN75LVCP600 SN75LVCP600将在我们的系统中用于SATA驱动器。 现在我有一个问题如下。
我们可以反转连接中部件的Rx+和Rx-吗? 即,我们可以按照以下方式连接吗?
SATA主机TX+--- > SN75LVCP600 RX-(引脚3)
SATA主机TX---- > SN75LVCP600 Rx+(PIN2)
谢谢!
本垒打
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
SN75LVCP600将在我们的系统中用于SATA驱动器。 现在我有一个问题如下。
我们可以反转连接中部件的Rx+和Rx-吗? 即,我们可以按照以下方式连接吗?
SATA主机TX+--- > SN75LVCP600 RX-(引脚3)
SATA主机TX---- > SN75LVCP600 Rx+(PIN2)
谢谢!
本垒打