主题中讨论的其他部件:DS90UB928Q-Q1
[DS90UB927-Q1和DS90UB928-Q1 ] BIST相关问题
您好,
您能否帮助我解决客户提出的一些BIST相关问题?
请参阅下图。 
<Q1:通过电阻器启用/禁用BIST >:
根据数据表,BIST模式可通过BISTENN引脚或反序列化器的BIST控制寄存器进行控制。
但是,我们在序列化器中仍有类似的电阻器,本例为DS90UB927-Q1。
DS90UB927-Q1的电阻器能否与DS90UB928-Q1的电阻器发挥相同的功能?
<Q2 I2C在BIST期间的联合声明>:
是否可以对本地设备(主机- UB927)和远程设备(主机- UB928,通过UB927)之间使用I2C通信?
如果这可以起作用,则可以通过I2C远程访问从位于串行器上的主机控制BIST。
提前感谢您的支持。
此致,
肯