This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB927Q-Q1:BIST相关问题

Guru**** 2612515 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB928Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/661091/ds90ub927q-q1-bist-related-questions

部件号:DS90UB927Q-Q1
主题中讨论的其他部件:DS90UB928Q-Q1

[DS90UB927-Q1和DS90UB928-Q1 ] BIST相关问题

您好,

您能否帮助我解决客户提出的一些BIST相关问题?
请参阅下图。




<Q1:通过电阻器启用/禁用BIST >:

根据数据表,BIST模式可通过BISTENN引脚或反序列化器的BIST控制寄存器进行控制。
但是,我们在序列化器中仍有类似的电阻器,本例为DS90UB927-Q1。

DS90UB927-Q1的电阻器能否与DS90UB928-Q1的电阻器发挥相同的功能?

<Q2 I2C在BIST期间的联合声明>:

是否可以对本地设备(主机- UB927)和远程设备(主机- UB928,通过UB927)之间使用I2C通信?
如果这可以起作用,则可以通过I2C远程访问从位于串行器上的主机控制BIST。


提前感谢您的支持。
此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    BIST模式通常从反序列化器侧配置,使用BISTENN针脚或通过BIST控制寄存器进行配置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕拉尼阿潘,

    我从数据表中知道这一点。
    请您看看我的问题吗?


    <Q1:通过电阻器启用/禁用BIST >:

    根据数据表,BIST模式可通过BISTENN引脚或反序列化器的BIST控制寄存器进行控制。
    但是,我们在序列化器中仍有类似的电阻器,本例为DS90UB927-Q1。

    DS90UB927-Q1的电阻器能否与DS90UB928-Q1的电阻器发挥相同的功能?

    <Q2 I2C在BIST期间的联合声明>:

    是否可以对本地设备(主机- UB927)和远程设备(主机- UB928,通过UB927)之间使用I2C通信?
    如果这可以起作用,则可以通过I2C远程访问从位于串行器上的主机控制BIST。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Palaniappan,

    请您支持这一项吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Palaniappan或其他朋友,

    您能支持此帖子吗? 已通过我的客户(第1层)在主要OEM处跟踪此问题。

    如果没有确认,则无法关闭此项。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken
    否,需要从反序列化器一侧启用BIST模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Palaniappan,

    您或您的团队中的某个人能否支持下面的问题2?

    ---
    <Q1:通过电阻器启用/禁用BIST >:

    根据数据表,BIST模式可通过BISTENN引脚或反序列化器的BIST控制寄存器进行控制。
    但是,我们在序列化器中仍有类似的电阻器,本例为DS90UB927-Q1。

    DS90UB927-Q1的电阻器能否与DS90UB928-Q1的电阻器发挥相同的功能?

    Ken
    否,需要从反序列化器一侧启用BIST模式。


    好的,我知道DS90UB927的0x14[0]是不必要 的信息。 我将发送反馈以删除它。


    <Q2 BIST期间I2C通信>:

    是否可以对本地设备(主机- UB927)和远程设备(主机- UB928,通过UB927)之间使用I2C通信?
    如果这可以起作用,则可以通过I2C远程访问从位于串行器上的主机控制BIST。

    ---

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于Q2,必须在解串器端本地启用BIST,这可以通过I2C写入或BISTEN.

    请参阅同一问题上的此相关E2E主题:
    e2e.ti.com/.../60.5801万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享好的参考资料,Palaniappan。

    请让我再次检查。

    > 从 序列化器远程写入反序列化器寄存器将不起作用。

    (引用参考资料)

    这是否意味着在BIST模式下,不能使用双向(正向和反向)的I2C通信?
    正确吗?



    参考文章>:

    DS90UB928Q-Q1:通过I2C通过BCC禁用BIST模式
    e2e.ti.com/.../60.5801万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确,在BIST模式下操作时,I2C直通功能不可用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,帕拉尼亚潘!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    类似职位

    DS90UB928Q-Q1:通过I2C通过BCC禁用BIST模式
    e2e.ti.com/.../60.5801万