This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万I:DP8.3822万I查询

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/667416/dp83822i-dp83822i-quesetion

部件号:DP8.3822万I

大家好,

客户希望将 DP8.3822万I用作 PHY (RMII),并将IMX6用作MAC。

客户将 考虑在电缆末端结合POE电路和插孔与磁性。

他需要 将AVD带到DP8.3822万I变压器PHY侧的中央抽头 。 因为他希望避免将这种情况通过

电缆-电缆成本和信号完整性。

他想核实 在他的设备中安装双磁元件是否可行-主板上安装一个变压器

他可以带AVD,然后在我的电缆末端通过插孔再带一个变压器,他可以从插孔中抽插POE。

您会确认这一点吗?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    您能否绘制客户正在考虑使用的配置的方框图或示意图?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob,您好!

    感谢您的回复。 请检查附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    这是一种不寻常的配置。 因为您正在显示安装了PoE和磁性的以太网插孔。 是否可以使用DP8.3822万 EVM对其进行测试?

    我不熟悉使用两组磁性元件。 会有一些插入损耗,我预计最大电缆长度会下降,但很难确定通信会发生什么情况。

    此致,