This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:bMaxpower

Guru**** 2611135 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/664097/tusb3410-bmaxpower

部件号:TUSB3410

大家好,

我的客户问了一些关于TUSB2046的问题。

配置描述符上bMaxPower的设置值为0 mA。 但是,测量值为0.187 mA。

这种电流消耗是由于Vbus电路上的下拉电阻产生的。

在合规性测试中,消耗电流必须小于或等于bMaxPower的设定值。

请在下面告诉我。

①如果您遵守合规性测试,您是否会通过测试?

②在实际使用中是否存在任何问题?

③我对bMaxPower设置的理解是否不正确?

此致,

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯吉山

    您能否确认您所指的部件号? 是TUSB3410还是TUSB2046。 我感到困惑,因为提到了两个部件号。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    豪尔赫-桑


    我很抱歉。 我犯了一个错误。
    TUSB 2046正确。

    此致,
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯吉山

    bMaxPower值应根据选定的配置而更改。 如果您选择总线供电实施,则bMaxPower将被设置为0mA。

    您能否说明检测电路是什么? 该块的目的是什么? 如果您可以提供显示TUSB2046实施的详细示意图,那肯定会有帮助。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    豪尔赫-桑

    电路检测VBUS并进行一系列IC电源打开/关闭和重置。

    由于VBUS连接到Digitra,它消耗的电流很小。

    由于TI发布的参考电路也会连接到晶体管的基座,我认为电流会略微流动,您怎么看?

    由于设置为bMaxPower = 0 mA,此配置是否不能通过合规性测试?

    ·TI参考电路的配置是否通过了合规性测试?

    ·如果您通过测试,那么即使测试实际上达到了多少mA,您是否仍会通过合规性测试?

    我从客户那里获得了详细的电路图,但如果有必要,我会发送。 请在当地与我联系。

    此致,

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯吉山

    我不确定使用了什么特定配置或主板来获取此设备的合规性徽标。
    但是,正是由于VBus检测机制,VBUS上的一些最小电流消耗对于自供电配置是可以接受的。

    我们产品组合中的其他一些USB集线器设备,如TUSB4041,具有用于VBus检测的终端,并且能够通过所有合规性测试,同时在自供电配置上从VBus中提取大约60uA (bMaxPower =0)

    我没有关于允许的最大范围的确切数据;我建议联系USB-IF了解有关此问题的详细信息。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    豪尔赫-桑

    感谢您的回复。
    您的回答非常有帮助。

    此致,
    Kenji