https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/664097/tusb3410-bmaxpower
部件号:TUSB3410大家好,
我的客户问了一些关于TUSB2046的问题。
配置描述符上bMaxPower的设置值为0 mA。 但是,测量值为0.187 mA。
这种电流消耗是由于Vbus电路上的下拉电阻产生的。
在合规性测试中,消耗电流必须小于或等于bMaxPower的设定值。
请在下面告诉我。
①如果您遵守合规性测试,您是否会通过测试?
②在实际使用中是否存在任何问题?
③我对bMaxPower设置的理解是否不正确?
此致,
Kenji