Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610
您好,
我正在DS125DF1610中配置交叉点开关,当强制SD通过输出信道编号时,我与信号检测状态有些混淆。
我已将交叉点开关配置如下:
输入 输出 XPNT_EN,EQ_Buf_EN (1:0),EQ_DATA_MUX_IN(1:0) EQ_CTRL_MUX_IN(1:0)
A --> 0 0x96 (4:0)= 0x1C 0x9B(1:0)='b00
C --> 1. 0x96 (4:0)= 0x1E 0x9B(1:0)='B10.
D --> 2. 0x96 (4:0)= 0x1F 0x9B(1:0)='B11.
B --> 3. 0x96 (4:0)= 0x1D 0x9B(1:0)='B01.
当我通过在通道3寄存器0x14中设置位7在通道3上强制进行信号检测时,我看到在通道输入D设置上的SD状态位,而不是按预期的通道B。 其他交叉连接信道的行为类似。 这与 “7.3 4交叉点开关”部分的陈述是不直观的。 在第2条下,它指出:
2.控制总线mux–选择信号检测和EQ控制总线的连接位置。 此设置
应镜像数据路径多路复用设置。 请注意,当EQ连接到另一个通道的CDR时,即EQ
将与该CDR的寄存器集相关联。 例如,如果将交叉点配置为执行点
指向从通道0的输入切换至通道1的输出,以及从通道1的输入切换至
通道0的输出,可访问位于通道0输入引脚的EQ
通过通道1的寄存器集。
虽然该声明仅提及控制权,但我希望状态也会跟随。 是否缺少从输出通道编号获取输入通道状态的配置设置?