This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:交叉点开关状态和控制

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/667255/ds125df1610-crosspoint-switch-status-and-control

部件号:DS125DF1610

您好,

我正在DS125DF1610中配置交叉点开关,当强制SD通过输出信道编号时,我与信号检测状态有些混淆。  

我已将交叉点开关配置如下:

输入      输出      XPNT_EN,EQ_Buf_EN (1:0),EQ_DATA_MUX_IN(1:0)    EQ_CTRL_MUX_IN(1:0)

A    -->    0        0x96 (4:0)= 0x1C                                     0x9B(1:0)='b00

C    -->    1.        0x96 (4:0)= 0x1E                                      0x9B(1:0)='B10.

D    -->    2.        0x96 (4:0)= 0x1F                                      0x9B(1:0)='B11.

B    -->    3.        0x96 (4:0)= 0x1D                                      0x9B(1:0)='B01.

当我通过在通道3寄存器0x14中设置位7在通道3上强制进行信号检测时,我看到在通道输入D设置上的SD状态位,而不是按预期的通道B。  其他交叉连接信道的行为类似。  这与 “7.3 4交叉点开关”部分的陈述是不直观的。  在第2条下,它指出:

2.控制总线mux–选择信号检测和EQ控制总线的连接位置。 此设置
应镜像数据路径多路复用设置。 请注意,当EQ连接到另一个通道的CDR时,即EQ
将与该CDR的寄存器集相关联。 例如,如果将交叉点配置为执行点
指向从通道0的输入切换至通道1的输出,以及从通道1的输入切换至
通道0的输出,可访问位于通道0输入引脚的EQ
通过通道1的寄存器集。

虽然该声明仅提及控制权,但我希望状态也会跟随。  是否缺少从输出通道编号获取输入通道状态的配置设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John。 我再次与我们的数字设计团队确认。 假设您在同一个交叉点四通道中有通道0和1,交叉点信道交换分别通过通道寄存器0x96和0x9B以及这两个通道实现。 然后,如果您为通道1选择通道寄存器,如果您要按照设计设置0x14[7]=1,我们预期位于通道0中的信号检测块将被强制启用。

    真诚地,

    Rodrigo Natal]

    HSSC应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这就是我所看到的:

    用您的示例,我强制通过通道1的控制寄存器检测信号,但我必须读取通道0的寄存器以查看正在设置的信号检测状态。 我明白为什么会发生这种情况,只是因为数据表中的段落以及为什么不将状态从输入端连接到控制通道的寄存器集而感到困惑。

    您能否澄清通道寄存器偏移0x02 (7:0) MULTI_PURP_STATUS和0x0C (7:4) STATUS_CONTROL? 这些位的描述有点难懂。 我希望这些是对交叉连接另一侧信道的重新路由状态的控制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John。

    用您的示例,我强制通过通道1的控制寄存器检测信号,但我必须读取通道0的寄存器以查看正在设置的信号检测状态

    这对我来说并不完全合理。 如果在通道1寄存器上写入0x14[7]=1,则应该能够读取您写入的'1'值。 通道寄存器0x78[5]是信号检测状态观察点。 如果在通道1寄存器上设置0x14[7]=1,则我希望您在通道1上看到0x78[5]=1。

    通道寄存器0x02是重新计时器状态寄存器。 对于默认设置0x0C,此寄存器允许您观察给定信道的以下状态信号。 信道寄存器0x02不允许您观察来自其他信道的信号检测。  

    CDR状态[7:0]

    Bit[7]= PPM Count MET

    位[6]=自动适应完成

    Bit[5]=失败锁定检查

    Bit[4]=锁定

    bit[3]= CDR锁

    Bit[2]=已达到单位限制

    位[1]= Comp LPF高

    Bit[0]= Comp LPF Low

    真诚地,

    Rodrigo Natal

    HSSC应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rodrigo:
    这对我来说也不是完全合理的。 如果我在通道1寄存器上写入0x14[7]=1,那么我可以读取我写入的'1'值。 但是当我读取通道1的0x78时,如果我只是在通道1上强制执行信号检测,我得到的是0x00,而不是我预期的0x20。 但我确实在通道0的寄存器0x78中看到0x20。 因此,此线程的原因...

    我们正在使用的设备上有以下标记55ZCRQ9G1。 此设备上是否有勘误表?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已向团队确认,此信号检测信道寄存器状态位行为与交叉点信道交换是预期行为。 很抱歉混淆了。

    真诚地,

    Rodrigo Natal

    HSSC应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Rodrigo 我担心您会说...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rodrigo:
    最后一个问题是,是否有其他我应该意识到的行为方式? 或与EQ相关的任何内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不是我知道的。 在实施交叉点通道交换时,CTLE,DFE,HEO和Veo通道寄存器值都应按预期映射。