Other Parts Discussed in Thread: TUSB320
主题中讨论的其他部件: TUSB320, TPS2.591万
您好,我有一个STM32,我想与USB-C一起使用 我已使用TPS2.582万构建了一个设计,用于协商USB C设备并为其供电。 我计划使用UC OTG功能进行USB 2.0 主机和设备协商,并对在USB上检测到没有5V电压的任何设备启用TPS2.582万,并可能通过TPS2.582万获得未来的下行功能。
但是,当USB主机/下行端口从C型连接到C型时(A->C工作),在设备模式下不会向主板供电。 TPS2.582万上的CC线路似乎是干扰(EN是UC控制的,因此一旦通电,会出现高z死机或低电流)。 主板断电时,它是否为高z? 如果是,我该如何解决?
谢谢!