This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.582万:使用TPS2.582万与传统OTG UC一起提供双角色支持

Guru**** 2930760 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/666925/tps25820-using-tps25820-for-dual-role-support-with-legacy-otg-uc

部件号:TPS2.582万
主题中讨论的其他部件: TUSB320TPS2.591万

您好,我有一个STM32,我想与USB-C一起使用  我已使用TPS2.582万构建了一个设计,用于协商USB C设备并为其供电。 我计划使用UC OTG功能进行USB 2.0 主机和设备协商,并对在USB上检测到没有5V电压的任何设备启用TPS2.582万,并可能通过TPS2.582万获得未来的下行功能。

但是,当USB主机/下行端口从C型连接到C型时(A->C工作),在设备模式下不会向主板供电。  TPS2.582万上的CC线路似乎是干扰(EN是UC控制的,因此一旦通电,会出现高z死机或低电流)。  主板断电时,它是否为高z?  如果是,我该如何解决?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Chris,
    提出几个问题以帮助更好地理解此问题。
    您是否仅在尝试为外部设备供电时使用TPS2.582万,或者TPS2.582万的主板 是否用作器件,并且您正在从外部主机吸入电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS2.582万设计用于作为DFP提供电源。  我正在使用它作为DRP角色的电源。  因此,我正在尝试了解当它所使用的主板是主板/TPS2.582万电源关闭时的接收器时,如何才能获得正确的响应。  我假定TPS2.582万将使CC高-Z保持在最低水平,即在启用TPS2.582万之前,主板将充当CC上的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,TPS2.582万本身仅设计用于DFP应用。 据我所知,您不是将TPS2.582万本身用作接收器,而是在主板充当UFP时关闭电源。 虽然您没有将TPS2.582万用作接收器,但由于这不是预期的应用,您可能会遇到设计异常,如高阻抗和CC线路。

    我建议切换到具有DRP功能的端口,如TUSB320。 这可以取代TPS2.582万,并可消除CC线路错误以及潜在阻抗问题。

    如果这对您没有帮助,您是否能够包括设计的结构图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我选择TPS2.582万是希望VBUS交换将基于CC或UC OTG。 您是否建议将VBUS交换机与用于DRP类型C的TUSB320配对? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于TUSB320的EVM上的Vbus开关是TPS2.591万

    http://www.ti.com/tool/tusb320evm

    但是,我建议关闭此线程并打开一个新线程,但有问题的部分是TUSB320。 您将与另一位指定了该特定部件的德州仪器(TI)工程师联系。 告诉他们您告诉我的内容,他们可以帮您选择特定的VBUS交换机。 TPS2.591万可能是他们推荐的产品,或者在听过您的应用之后,他们可以推荐其他产品。 就像您对我所做的那样解释您的应用,但重点关注 您如何将此零件用作DRP。 此外,如果您有  设计的方框图,请将其包括在内,因为它有助于更 清楚地描绘您正在尝试完成的任务。

    如果这回答了您的问题,请选择  "这解决了我的问题"