This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 以太网差分迹线阻抗(无平面)

Guru**** 2609965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/662060/ethernet-differential-traces-impedance-without-plane

您好,

我们正在通过路由隔离的RJ45信号来设计直通PCB。 请参考下图。

  •       如何在PCB中实现隔离RJ45信号的差分痕量阻抗? 即使是4层,因为磁性之后差分对下不应有任何接地/电源平面。
  •       我们是否可以将RJ45连接器的屏蔽接地作为这些差分迹线的参考平面,以实现PCB上差分迹线的100ohm阻抗? 如果是这样,我们如何在差分对和屏蔽接地之间实现2kV隔离?
  •       我们如何在没有参考平面的情况下,通过仅使用轨迹宽度,分离和介电容率来实现差阻抗? 不使用介电高度(H),因为此处没有平面。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Murugan,

    这是一个异常请求。 我找到的唯一资源是有关计算无参考平面的迹线阻抗的白皮书:
    www.hagtech.com/.../impedance.pdf

    我建议使用这种方法来估计您所需的迹线的物理尺寸。 然后在模拟器中确认(如果有)。

    此致,