This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3122E:在恶劣环境中工作所需的接口

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TRS3122E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/664761/trs3122e-interface-required-to-work-in-harsh-environment

部件号:TRS3122E

您好,

我们正在生产一种具有控制器和通信模块的产品。 控制器模块将安装在地下的凹坑中。 通信模块将安装在地面上。 这两个模块都暴露在外部恶劣环境中。 控制器和通信模块之间的距离为10米(最大值),并通过电缆连接。 这两个模块之间的基本接口/协议为UART。 由于环境恶劣,我们希望使用合适的电缆接口来承受外部环境造成的困难。

基于上述考虑,我已开始寻求广泛使用和流行的RS232接口。 但我不知道推行RS232是否正确的选择。 上述两个模块的电源电压均为3.0V,驱动器和接收器的数量各为2。 我对以下问题几乎没有任何疑问。 请予以澄清。

  1. RS232是否是满足我上述需求的正确接口? 如果没有,您能否建议任何其他合适的接口?
  2. 由于我的电源电压要求为3V,我考虑的是IC,其电源电压范围超过3V。 例如,我希望IC的电压范围为2.0V至3.6V,其中3V为介于之间。 不知怎么的,我无法获得任何符合我上述要求的IC。 但是,我开始研究TRS3122E,但它也不符合我的上述要求。 您能否建议符合上述要求的任何合适IC?

此致,

Vikas Chandra Rao。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vikas,

    您能详细说明您所指的'恶劣环境'吗? 这是否意味着高电流ESD事件,或高电平短路电压或其他情况?

    一般来说,如果您的通信是单端的,RS232是不错的选择。 对于差分信号,可考虑RS485/422。

    TRS3122E可与从1.65 V到5.5V的各种电源配合使用。 您是否担心2 V至3 V之间的设备行为?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hao:

    基本上,我们的产品将安装在地下一个坑中。 地面噪音主要是由外部环境因素(如闪电,雷暴等)造成的。 有时,噪音可能是由于外部因素(如ESD)的干扰,外部EMI源的排放等。由于这些噪音和我们的产品使用,我将其称为恶劣环境。 我希望确保模块之间的通信是可靠的,并且在这种恶劣的环境中模块内具有适当的保护。

    我们在控制器和通信模块中的信号是UART,这些是单端的。 因此我在寻找RS232。 RS232的最大电缆距离是多少?

    据我所知,TRS3122E电源电压范围为1.65V至2V,3V至3.6V或4.5 至5.5V。 而我们的产品可以提供的电源电压为3V。 考虑到这一点,我提到TRS3122E无法满足我们的要求。

    请提出我可以寻求的合适解决方案。

    此致,

    Vikas Chandra Rao。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikas,

    感谢您的解释。 您需要全双工通信还是半双工 已足够? 是否考虑RS485? 您可以将UART信号转换为不受共模噪声影响的差分信号。  最新 的RS485收发器 具有所有良好的ESD保护功能。 在系统中,您可以使用带端接电阻器的屏蔽电缆,使通信更加稳定。 但我同意,供应不足仍是一项挑战。

    返回到RS232,通常可支持高达50英尺。 TRS3122E不能在 2V至3V的电源范围内工作,这是正确的。

    看起来您 可能需要以某种方式修复耗材。  高速通信伴随着低电源电压,但在工业领域,我们 还没有 达到这一要求。

    此致,

    好  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hao:

    我对半双工通信也很满意。 是的,如果RS485接口比RS232更坚固,我可以考虑它。 您是否可以推荐任何我可以考虑的RS485收发器,最好是电源电压符合我的要求?

    此致,

    Vikas Chandra Rao。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikas,

    遗憾的是,RS485的最低电源电压为3.3V。 工业应用的一些要求,如宽通用范围,极性反接 保护 ,使  其难以在低电源下工作。 我们最新的THVD14xx (www.ti.com/.../THVD1452) 可覆盖3V至5V。 如果您感兴趣,您可以在TI.com上请求样片。

    此致,