您好,
我们正在生产一种具有控制器和通信模块的产品。 控制器模块将安装在地下的凹坑中。 通信模块将安装在地面上。 这两个模块都暴露在外部恶劣环境中。 控制器和通信模块之间的距离为10米(最大值),并通过电缆连接。 这两个模块之间的基本接口/协议为UART。 由于环境恶劣,我们希望使用合适的电缆接口来承受外部环境造成的困难。
基于上述考虑,我已开始寻求广泛使用和流行的RS232接口。 但我不知道推行RS232是否正确的选择。 上述两个模块的电源电压均为3.0V,驱动器和接收器的数量各为2。 我对以下问题几乎没有任何疑问。 请予以澄清。
- RS232是否是满足我上述需求的正确接口? 如果没有,您能否建议任何其他合适的接口?
- 由于我的电源电压要求为3V,我考虑的是IC,其电源电压范围超过3V。 例如,我希望IC的电压范围为2.0V至3.6V,其中3V为介于之间。 不知怎么的,我无法获得任何符合我上述要求的IC。 但是,我开始研究TRS3122E,但它也不符合我的上述要求。 您能否建议符合上述要求的任何合适IC?
此致,
Vikas Chandra Rao。