主题中讨论的其他部件: TPS6.5986万EVM
您好,
我们正在制造坞站并使用基于TPS6.5982万的全功能USB-C DP PD端口。
出于某些原因,此端口必须为DP UFP_D或DFP_D取决于连接到此端口的内容。
连接PC时,视频从PC输出到Display Port输出。
我们的原型在MacBookPro 2016上运行正常,但当我们连接Samsung Galaxy S8时,它无法正常工作。
我发现,如果使用带有扩展板的TPS6.5986万EVM,视频工作正常。
通过使用aardvark,我已读取EVM的配置并发现了下一个差异:
1) EVM仅配置为UFP_D,但我的电路板配置为UFP_D和DFP_D
2)寄存器0x5E具有不同的值。
在我更改了两个参数后-我们的坞站开始使用S8并将视频传递到DP输出。
问题:
1)在哪里可以找到寄存器0x5E参数的说明? (其他配置)
2)有人知道吗,如果我的USB-C PHY配置为UFP_D和DFP_D,为什么S8无法传递视频? MacBookPro工作正常,可以向此端口提供视频,但S8不工作。
3)我们位于中国的客户在通过USB-C将视频从MacBook 12"传输到DP时遇到问题,该PCB与MacBook Pro兼容。 是否有任何机构知道这可能是什么问题?