This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:DRP模式下的视频输出至Samsung Galaxy S8

Guru**** 2609975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/663176/tps65982-video-output-in-drp-mode-to-samsung-galaxy-s8

部件号:TPS6.5982万
主题中讨论的其他部件: TPS6.5986万EVM

您好,

我们正在制造坞站并使用基于TPS6.5982万的全功能USB-C DP PD端口。

出于某些原因,此端口必须为DP UFP_D或DFP_D取决于连接到此端口的内容。

连接PC时,视频从PC输出到Display Port输出。

我们的原型在MacBookPro 2016上运行正常,但当我们连接Samsung Galaxy S8时,它无法正常工作。

我发现,如果使用带有扩展板的TPS6.5986万EVM,视频工作正常。

通过使用aardvark,我已读取EVM的配置并发现了下一个差异:

1) EVM仅配置为UFP_D,但我的电路板配置为UFP_D和DFP_D

2)寄存器0x5E具有不同的值。

在我更改了两个参数后-我们的坞站开始使用S8并将视频传递到DP输出。

问题:

1)在哪里可以找到寄存器0x5E参数的说明? (其他配置)

2)有人知道吗,如果我的USB-C PHY配置为UFP_D和DFP_D,为什么S8无法传递视频? MacBookPro工作正常,可以向此端口提供视频,但S8不工作。

3)我们位于中国的客户在通过USB-C将视频从MacBook 12"传输到DP时遇到问题,该PCB与MacBook Pro兼容。 是否有任何机构知道这可能是什么问题?