This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:MAX3232输出波形问题

Guru**** 2766065 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/660979/max3232-max3232-output-waveform-issue

部件号:MAX3232

尊敬的先生/女士:

我在MAX3232CPWR上遇到问题,在波特率11.52万下运行时,我可以看到UART终端输出上显示垃圾开始。 但运行速度较低时,如5.76万,9600,未发现问题。 部分主板工作正常。  

请参阅此处所附的图片。捕获的波形是当UART正在通电且未通过USB2UART转换器从PC在RX/TX线路发送任何数据时。 您能否建议脉冲输出是否正常? 如果我要更改电容器值,是否有帮助?   

e2e.ti.com/.../6114.UART-issue.docx

 

此致,

公里

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    浦项,
    很遗憾听到您的问题。 当您有问题时,是否可以检查V+引脚波形? 您使用的外部上限值和评级是什么? 另一个要检查的是TX管路负载。 建议使用小于1000pF的盖子。 很抱歉,我没有为您提供即时解决方案。 请分享更多信息,我将继续与您一起调试该问题。
    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hao:

    外盖完全为0.1uF,与数据表中推荐电路中所述的标称值一致。

    此致,

    公里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    浦项,

    如果您使用3.3V电源,则盖应该正常。 您是否能够检查V+针脚? 根据我的理解附上系统图。 请您提供更多信息吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们遵循数据表中建议的推荐电路,所有0.1uF电容器均已填充。 (电容器部件号:GRM188R71H104KA93D) 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.603万.1uF 50V X7R 10 %

    以下是不好部件的V+输出,测量电压为5.4V直流


     

    对于正常部件,在V+处测得的电压为5.8Vdc


     

    观察结果之一是rasberry-pi cm3模块输出UART消息。 设置为较低的波特率(如5.76万)时。 UART可以正确输出消息。 但是,当将波特率设置为11.52万时,UART开始显示垃圾。  


     

    此致,

    公里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    浦项,

    抱歉,我的附件在最后一篇文章中丢失了。 我在这里重新发布。 您能否检查它是否描述了您的系统?

    两个V+波形在我看来都很好,尽管其中一个(5.4V) 比另一个(5.8V)弱一些。  

    端口之间的距离是多少? 您可以尝试 使用较短的电缆11.52万。 如果您有,是否可以 检查任何DTR/DSR,RTS/CTS信号? 但我认为如果您直接检查TD信号可能会非常有用。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    *高浦角

    您是否能够解决您的问题? 或者,您是否能够像Hao建议的那样探测RS-232信号? 这将是一个有用的测试,因为数据速率越高,问题越严重,表明物理层可能存在一些边缘。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Max,

    我怀疑问题可能是他们的Rasberry Pi cm3固件问题。 根据捕获的UART输出,99 % of the Chance the Garbage apperar before the xx$符号。 这向我显示了与固件更多相关的强信号。
    此时,他们计划采用较低的波特率作为临时解决方案,因为他们需要为生产做好准备。
    仅供参考,它们使用3条线路,TX,RX,GND,带8-n-1,不带CTS/RTS/DTR/DSR。 我也要求他们重新连接PCB布线,因为Rasbettery PI cm3模块是主板的插件模块。

    我们可以暂时关闭此案例,直至进一步调查此问题。

    此致,
    公里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    KPK,

    理解,感谢您的更新! 如果您稍后需要进一步的支持,请告知我们。

    最大