尊敬的先生/女士:
我在MAX3232CPWR上遇到问题,在波特率11.52万下运行时,我可以看到UART终端输出上显示垃圾开始。 但运行速度较低时,如5.76万,9600,未发现问题。 部分主板工作正常。
请参阅此处所附的图片。捕获的波形是当UART正在通电且未通过USB2UART转换器从PC在RX/TX线路发送任何数据时。 您能否建议脉冲输出是否正常? 如果我要更改电容器值,是否有帮助?
e2e.ti.com/.../6114.UART-issue.docx
此致,
公里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生/女士:
我在MAX3232CPWR上遇到问题,在波特率11.52万下运行时,我可以看到UART终端输出上显示垃圾开始。 但运行速度较低时,如5.76万,9600,未发现问题。 部分主板工作正常。
请参阅此处所附的图片。捕获的波形是当UART正在通电且未通过USB2UART转换器从PC在RX/TX线路发送任何数据时。 您能否建议脉冲输出是否正常? 如果我要更改电容器值,是否有帮助?
e2e.ti.com/.../6114.UART-issue.docx
此致,
公里
您好,
我们遵循数据表中建议的推荐电路,所有0.1uF电容器均已填充。 (电容器部件号:GRM188R71H104KA93D) 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.603万.1uF 50V X7R 10 %
以下是不好部件的V+输出,测量电压为5.4V直流
对于正常部件,在V+处测得的电压为5.8Vdc
观察结果之一是rasberry-pi cm3模块输出UART消息。 设置为较低的波特率(如5.76万)时。 UART可以正确输出消息。 但是,当将波特率设置为11.52万时,UART开始显示垃圾。
此致,
公里