This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-CXEVM:信号完整性

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/665714/ds90ub913a-cxevm-signal-integrity

部件号:DS90UB913A-CXEVM

您好,

我正在设计 DS90UB913A/914A 芯片,我对它们各自评估板中的信号完整性有一些疑问:

  • 两个主板中的并行数据(DIN[0-11]和输出[0-11])具有10K的下拉功能,但在913的数据表中显示:"输入,LVCMOS w/下拉功能",对于LV914 CMOS是"输出,914 CMOS "。 为什么这些下拉是必要的?
  • 此信号是否需要端接电阻器以确保信号完整性,或者它们是"高阻抗"引脚?
  • 对于路由,是否建议控制这些100MHz-max信号的阻抗?  

关于旁路电容器和电源...数据表的"典型连接图"与评估版板之间存在差异,您建议遵循什么?

我没有使用同轴电源。

谢谢,此致,

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-
    - 913 DIN引脚和914输出引脚上不需要下拉电阻器。 它看起来像是在EVM中添加了10千欧下拉作为探测点。
    LVCMOS信令依赖于反射切换,因此不需要任何终端电阻器。 LVCMOS接收器具有高阻抗输入。
    -建议保持受控的50欧姆阻抗,因为信号转换时间可能仍然相对较快,具体取决于负载。
    -建议遵循数据表中的“典型连接图”。

    此致,
    达沃尔