请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB1044 大家好,
您能告诉我SCL引脚 和SDA引脚的ABS最大额定值吗?
我想知道当TUSB1044的电源 关闭时,是否可以为这些针脚施加电压。
它是否与以下CMOS输入相同?
如果答案是肯定 的,我相信当TUSB1044的电源关闭时,对SCL引脚和SDA引脚施加电压是不可能的。 
此致,
Yaita /日本距离
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.