This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:您能告诉我SCL引脚和SDA引脚的ABS最大额定值吗?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/663362/tusb1044-could-you-tell-me-abs-max-ratings-of-scl-pin-and-sda-pin

部件号:TUSB1044

大家好,

您能告诉我SCL引脚 和SDA引脚的ABS最大额定值吗?
我想知道当TUSB1044的电源 关闭时,是否可以为这些针脚施加电压。  

它是否与以下CMOS输入相同?
如果答案是肯定  的,我相信当TUSB1044的电源关闭时,对SCL引脚和SDA引脚施加电压是不可能的。  



此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaita-san,您好!

    我正在查找数据,并在找到后立即提供答案。

    此致,
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    八分三,

    TUSB1044接口中的I2C兼容,请参阅 此处的I2C规范

    此致,

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego-San,

    我在第47页找到了以下内容。
    >[2]最大VIH = VDD (最大值)+ 0.5 V或5.5 V,以较低者为单位。 请参阅组件数据表。

    因此,我相信 当  TUSB1044的电源关闭时,我们不应该对SCL引脚和SDA引脚施加电压。
    我的理解是否正确?
    我想确认一下,以防万一。

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在上面发布的内容,请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaita-san

    TUSB1044的SCL和SDA引脚是故障安全的。 即使关闭TUSB1044电源,您仍可以将其拉至3.3V。

    谢谢

    David