This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:VCONN Swap支持UFP_D插座外壳

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/664156/tps65982-vconn-swap-support-for-ufp_d-receptacle-case

部件号:TPS6.5982万

大家好,

他们的应用 程序基本上作为 UFP_U / UFP_D / Source工作。  
在这种情况下,TPS 6.5982万是否应该支持"Initiate VCONN Swap"(启动VCONN交换)?

以下文档中的章节似乎表示应支持"Initiate VCONN Swap"(启动VCONN交换), 此识别是否正确?

USB Type-C标准上的VESA DisplayPort Alt模式
5.1 连接器2 UFP_D,位于USB Type-C插座上

他们需要一些关于这一点的建议,如果可以,请分享有关此问题的任何信息。

此致,

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Onawa-san,

    这是3.0 的一个系统吗? 由于您使用的是TPS6.5982万,我假定此2.0 仅为。
    对于2.0 ,允许电缆的任意一侧进行SOP消息传送,尽管VCONN提供程序不允许这样做。 这意味着系统仍然可以查询电缆以检查其功能(例如, 5A功能)。
    简短答案为否,UFP_D插座不需要启动VCONN交换。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Eric San,

    好的,我知道它不需要在2.0 中启动VCONN交换。

    让我仔细检查一下,以防万一。
    对于在"USB Type-C Standard上的VESA Display Port Alt Mode "中指定的DP alt模式规范,也没有此方面的限制,是否存在?

    此致,
    Takashi Onwa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Onawa-san,

    对于启动VCONN交换,DP alt模式也没有限制。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Eric San,

    抱歉,我不清楚UFP_D插座不需要启动VCONN交换的原因。

    >VCONN提供程序允许2.0 电缆的任意一侧发送SOP'消息。
    >这意味着系统仍然可以查询电缆以检查其功能(例如, 5A功能)。
    >简短答案为否,UFP_D插座不需要启动VCONN交换。

    1.您能否补充一下为什么不需要"启动VCONN交换"?
    2.相反,在哪种使用案例中应启用“启动VCONN交换”?

    此致,
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Onawa-san,

    1.您能否补充一下为什么不需要"启动VCONN交换"?

    您在原帖中提到的规格仅是3.0 的要求。 在3.0 中,只有VCONN源可以将SOP消息发送到电缆。 在2.0 中,无论VCONN角色如何,任一侧都可以向电缆发送SOP消息。 在您的系统中,由于2.0 的要求不是VCONN交换,因此不需要启动VCONN交换。

    2.相反,在哪种使用案例中应启用“启动VCONN交换”?

    如果您希望无论连接了什么设备,设备始终是VCONN源,则可以启用启动VCONN交换。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Eric San,

    好的,我明白了。

    此致,
    Takashi Onawa