请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS6.5982万 大家好,
他们的应用 程序基本上作为 UFP_U / UFP_D / Source工作。
在这种情况下,TPS 6.5982万是否应该支持"Initiate VCONN Swap"(启动VCONN交换)?
以下文档中的章节似乎表示应支持"Initiate VCONN Swap"(启动VCONN交换), 此识别是否正确?
USB Type-C标准上的VESA DisplayPort Alt模式
5.1 连接器2 UFP_D,位于USB Type-C插座上
他们需要一些关于这一点的建议,如果可以,请分享有关此问题的任何信息。
此致,
Takashi Onawa