请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB4041I-Q1 主题中讨论的其他部件:TUSB4041I
您好,
我在定制主板上使用TUSB4041I USB集线器。
将USB集线器上行USB端口连接到NXP iMX6Q处理器USB主机端口。 在Linux中成功检测到上游端口。 但我们看不到4个下游端口。
在所有四个端口中,1个端口是可移动设备,其他3个端口是永久连接的设备。
查找随附的示意图以供您查看。 在原理图中,未填充电阻器R121。 我正在对下行端口1使用电源控制和过电流功能,因此连接了具有10K下拉功能的FullPWRMGT引脚。
目前,我没有使用任何I2C/SMBus接口或OTP寄存器来配置集线器。
此硬件配置是否正常工作或特定集线器配置是否需要?
e2e.ti.com/.../USB-HUB-Sch.pdf
如能早日作出反应,将不胜感激。
谢谢!
Ritesh。