This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I-Q1:下行端口不工作

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/661825/tusb4041i-q1-downstream-port-is-not-working

部件号:TUSB4041I-Q1
主题中讨论的其他部件:TUSB4041I

您好,

我在定制主板上使用TUSB4041I USB集线器。

将USB集线器上行USB端口连接到NXP iMX6Q处理器USB主机端口。 在Linux中成功检测到上游端口。 但我们看不到4个下游端口。   

在所有四个端口中,1个端口是可移动设备,其他3个端口是永久连接的设备。  

查找随附的示意图以供您查看。 在原理图中,未填充电阻器R121。 我正在对下行端口1使用电源控制和过电流功能,因此连接了具有10K下拉功能的FullPWRMGT引脚。  

目前,我没有使用任何I2C/SMBus接口或OTP寄存器来配置集线器。

此硬件配置是否正常工作或特定集线器配置是否需要?  

e2e.ti.com/.../USB-HUB-Sch.pdf

如能早日作出反应,将不胜感激。  

谢谢!

Ritesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ritesh:

    您能否确认USB主机控制器能够看到4端口USB 2.0 集线器并启用下游端口? 此外,您能否确认VBUS在暴露的端口上打开?

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ritesh:

    是否有任何更新?

    谢谢!
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN,您好!

    已检测到下游端口。问题出在连接到下游端口的外围设备上。

    谢谢你。