请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB9261 大家好,
我的客户想知道TUSB9261是否可以在没有外部EEPROM的情况下使用。
我认为TUSB9261不能在没有外部EEPROM的情况下使用。 因为数据表显示如下:
(第4页)
GRSTz:全局电源重置。 此重置将所有TUSB9261内部寄存器引入到它们
默认状态。
(第10页)
TUSB9261 ROM包含在执行全局重置后执行的启动代码
将固件映像从连接的SPI闪存加载到本地RAM所需的初始配置。
请告诉我答案。
此致,
Fumio Nakano