This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:是否可以在没有外部EEPROM的情况下使用?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/664058/tusb9261-can-be-used-without-external-eeprom

部件号:TUSB9261

大家好,

我的客户想知道TUSB9261是否可以在没有外部EEPROM的情况下使用。
我认为TUSB9261不能在没有外部EEPROM的情况下使用。 因为数据表显示如下:

(第4页)
 GRSTz:全局电源重置。 此重置将所有TUSB9261内部寄存器引入到它们  
 默认状态。

(第10页)
 TUSB9261 ROM包含在执行全局重置后执行的启动代码
 将固件映像从连接的SPI闪存加载到本地RAM所需的初始配置。

请告诉我答案。

此致,
Fumio Nakano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    中野山

    正确。 外部SPI闪存必须存储将设备转换为USB 3.0 到SATA桥的固件

    外部SPI闪存为必填项

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jorge San,

    感谢您的及时回复。
    您的回答非常有帮助。
    谢谢!!

    此致,
    Fumio Nakano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jorge,Nakano-San,

    我想了解更多信息。
    我知道内部的默认芯片不是在原始芯片中写入的。正确吗?
    在数据表P17的连接图中,准备了J13以便可以断开SPI_DATA_In。
    这是为了什么目的?

    此外,用户是否可以自定义固件?
    在这种情况下,我们应该使用什么开发工具?是否有开发手册?

    此致,
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯吉山

    J13的用途是物理断开SPI闪存与TUSB9261的连接,因此设备不会加载在该处编程的固件。 发生这种情况时,设备将从内部ROM启动代码执行,这将显示一个接口,允许用户通过USB编程新固件。

    该器件具有内置ARM Cortex M3处理器,您可以使用自己喜欢的开发环境为该器件开发定制固件。 我们创建的TUSB9261固件是使用Code Composer Studio开发的。

    我们通常不会为客户提供固件源代码以执行他们自己的更改。 您愿意实施哪种类型的自定义?

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    豪尔赫-桑

    感谢您的回答。
    我不知道客户在考虑什么类型的自定义。
    也许我认为还没有作出任何决定。
    我想告诉客户,它可以使用Code Composer Studio来开发。

    最好的酒店
    Kenji