This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:原理图回顾

Guru**** 2609735 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220, 3220UFP-DGLEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/663916/hd3ss3220-schematic-review

部件号:HD3SS3220
主题中讨论的其他部件: 3220UFP-DGLEVM

我有一个HD3SS3220的设计。 我是否可以将我的原理图交由工程师审阅?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shmuel,您好!

    请将您的示意图发送至我的电子邮件:

    omar.moran@ti.com

    谢谢!
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Luis Omar Moran:

    感谢您的评论。

    几个问题/观察:-

    1.在VDD5上,检查列表中显示建议同时使用1uF和47uF,但我在数据表中没有找到47uF?

    2.在VCC33上,我没有找到任何关于"100nF和1uF电容器阵列,位于引脚8 (VCC33)至GND "的要求

    3.我们正在实施UFP,据我所知,以下引脚(开路集电极)可以在不上拉的情况下保持浮动:ID,VCONN_FAULT_N,CURRENT_MODE和INT_N/OUT3 (不需要音频附件连接检测)?

    此致

    Shmuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shmuel,您好!

    1.建议TI使用这些封盖,即使在HD3SS3220的EVM中也应使用47uF封盖,因为VCONN需要使用此封盖(10uF和220uF之间的散装封盖)。
    2.在VCC33中,建议均匀地放置1uF和100nF的盖子。 我们可以共享EVM的原理图以提供指导。
    3.对于UFP应用程序,您可以让它们保持浮动状态。
    此致,
    路易斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Luis:

    再次感谢您的回复和帮助。

    1.既然我正在实施UFP,那么VCONN功能是否不相关? 这就是为什么我让引脚24保持未连接的原因? 如果是,附加的47uF是否仍然有效? 如果是-需要什么?
    2.你给我发了3220UFP-DGLEVM INT027:TUSB3220原理图,我用它来帮助我进行设计。 从原理图中可以看出,在VCC33 (引脚8)上仅实现了0.1uF,但找不到1uF。 事实上,在3P3V和3P3VCC_VCC之间有一个“FB1220@100MHz”,我没有实施它-我应该放置它吗(我猜它是某种铁氧体磁珠吗?)。 VCC33是如此敏感,还是为EVM设计隔离了这种敏感? 如果是,您是否有部件号? 我看到在3P3V电源上,TPS6.2082万DSGT的输出上有一个10uF,但我的调节器(+5V至+3.3V)的实现上也有这个,我没有向您发送! 我假设1uF与此10uF无关?

    祝好

    Shmuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shmuel,您好!

    1.对于UFP申请不相关。 因此,可以省略VDD5中47uF的大容量上限。
    2.对于VCC33,建议放置1uF和100nF盖,以避免将噪音输入器件,此评估由设计人员进行。 在EVM中放置了铁氧体磁珠和100nF,以保护器件,因为此功率信号是敏感的。 因此,对于大多数应用,我们建议使用Place 1uF和100nF。 即使是,如果您的设计具有低噪声耦合,则只有100nF才是"必需的"。

    谢谢!
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Luis:

    因此我将从VDD5中移除47uF,并在VCC33上保留0.1uF和1uf。

    由于我们的+3.3V电压相当稳定(我们使用的是由VBUS供电的EP53F8QI),因此可以安全地假定我不需要EVM上的铁氧体磁珠吗?

    谢谢

    Shmuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shmuel,您好!

    您的方案是可行的,因此请保留上面提到的配置。

    此致,
    路易斯