This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR820:推荐使用JESD204B中继器的配置。

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/662912/ds125br820-recommend-the-configuration-for-using-jesd204b-repeater

部件号:DS125BR820

你好

我的客户希望将DS125BR820用于JESD204B中继器

如果为JESD204B中继器设置PIN模式,则建议配置。

请推荐参数吗?

JESD204B 9.8Gbps

  1. Rx Detect设置
  2. 信号检测状态阈值级别
  3. 均衡器设置
  4. 输出电压设置

谢谢你

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Louis:

    最佳设置取决于DS125BR820在以9.8 Gbps运行的JESD204B通道中的位置。

    这是一个巨大的例子。

    ADC (JESD204B) Tx -> 印刷电路板跟踪(-8 dB @ 4.9 GHz) -> DS125BR820 -> 印刷电路板跟踪(-2 dB @ 4.9 GHz)-> FPGA接收

    1.接收检测-拉至1 (VIN处于3.3V模式,或VDD处于2.5V模式)

    2.信号检测-默认值

    3.均衡器设置-第3级(共4级)(+ 8.6 dB)

    4.输出电压设置-第3级,共6级

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee

    感谢您的支持。

    请推荐此条件的参数吗?

    FPGA (JESD204B) Tx -> 印刷电路板跟踪(4.3 dB @ 4.9 GHz) -> DS125BR820 -> 印刷电路板跟踪(4.3 dB @ 4.9 GHz)-> RFIC接收器
    RFIC (JESD204B) Tx -> 印刷电路板跟踪(-FPGA dB @ 4.9 GHz) -> 4.3 125BR820 -> 印刷电路板跟踪(-FPGA 4.3 dB @ 4.9 GHz)-> Rx

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Louis:

    这似乎是30 cm 的低损耗。  在出现所示损失时,我会使用之前的建议。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee

    Thansks。

    为什么选择输出电压设置级别3?

    是否有计算输出电压比的公式?

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Louis:

    数据表中确实有一些输入/输出电压比。  这些值在~直流与ATE一起测量,因此该比率被过报。  根据SAS-3,10G-KR和PCIe的经验,我使用3级设置来保持较低的频率波形振幅。  此技术可实现最佳均衡器线性, 并允许系统Rx工作的任何自适应以最佳方式进行。

    此致,

    李