This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FPD-Link III连接器和电缆

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/661598/fpd-link-iii-connectors-cables

您好,

我正在确定要使用哪种FPD链路III SerDes。  我们的应用需要使用额定额定值为100BaseT的滑环,但不带屏蔽。 滑环将使用非阻抗控制连接器(如Samtec T1M连接器而不是RJ45连接器)端接。 互连路径还包括其他连接器和电缆/柔性,但它们的额定阻抗为100Ω Ω。 感兴趣的图像传感器是Omnivision OV5640 (@ 30fps 1920 x 1080阈值:640 x 480)

使用此类互连(提到的滑环和非100Ω Ω 阻抗连接器)是否绝对“否”,或者是否有可选择的中继器或以较低的数据速率运行?

是否有任何资源可用于建立互连路径的模型或设计示例,这些资源涵盖与图像传感器的接口?

谢谢!

PJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    由于汽车应用的EMC要求,通常屏蔽连接器用于FPD链路。
    从阻抗角度来看,不匹配会产生反射和歪斜,从而降低FPD链路通道的链路边缘。
    可通过在反序列化器输入处使用共模扼流圈来缓解偏移,但是通道整体回波损耗的目标应大于-10 dB。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你Liam。

    请注意,
    P.J. Guzzetti