请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好,
我正在确定要使用哪种FPD链路III SerDes。 我们的应用需要使用额定额定值为100BaseT的滑环,但不带屏蔽。 滑环将使用非阻抗控制连接器(如Samtec T1M连接器而不是RJ45连接器)端接。 互连路径还包括其他连接器和电缆/柔性,但它们的额定阻抗为100Ω Ω。 感兴趣的图像传感器是Omnivision OV5640 (@ 30fps 1920 x 1080阈值:640 x 480)
使用此类互连(提到的滑环和非100Ω Ω 阻抗连接器)是否绝对“否”,或者是否有可选择的中继器或以较低的数据速率运行?
是否有任何资源可用于建立互连路径的模型或设计示例,这些资源涵盖与图像传感器的接口?
谢谢!
PJ