This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1792:VCC和放大器;I/O电压

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/664239/sn65hvd1792-vcc-i-o-voltages

部件号:SN65HVD1792

您好,

我的客户向HVD1792的Vcc提供5V电源,但想知道I/O针脚是否可以在3.3V电压水平下工作。

从数据表中,VIH的最小值为2V,因此我猜它在3.3V下可能工作?

此致,

徐耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    是的,您可以在该设备的输入端获得0V至3.3V信号。 请记住,输出电压仍将基于5V Vcc

    VOH = Vcc - 0.3

     

    -Lucas