This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2031:EN ESD至VIN

Guru**** 2855890 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/663221/tps2031-en-esd-to-vin

部件号:TPS2031

大家好,

下午好,我的客户在设计中使用TPS2031。 在其使用案例中,当VIN未通电时,他们将使用EN电源,并想了解这是否会导致长期 可靠性问题。 问题是 可能存在从EN到VIN的ESD二极管路径。

您能否确认是否存在从EN到VIN的ESD二极管? 如果EN = 3.3V且VIN = 0V,这是否会导致长期问题?

谢谢,如果您有任何疑问,请告诉我。

此致,

~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:
    只是想澄清一下您的问题,通过Vin = 0V,您的意思是浮动到Vin电压上限吗,没有电压。
    当通过上拉电阻器将EN提高到3.3V时,正确吗?

    此致,
    费菲菲
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Feifei,

    客户告诉我:
    EN由一个由独立3.3V导轨供电的微控制器驱动。
    TPS2031D的VIN未通电… 是的,浮动。

    此致,
    ~John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:
    内部检查,EN引脚的ESD输入结构不同(EN和VIN之间没有二极管连接)。 因此,允许客户使用EN针脚高电平,而不管VIN针脚如何。 这应该没有问题。

    此致,
    费菲菲
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Feifei,

    谢谢!

    此致,
    ~John