Other Parts Discussed in Thread: TPS2031
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/663221/tps2031-en-esd-to-vin
部件号:TPS2031大家好,
下午好,我的客户在设计中使用TPS2031。 在其使用案例中,当VIN未通电时,他们将使用EN电源,并想了解这是否会导致长期 可靠性问题。 问题是 可能存在从EN到VIN的ESD二极管路径。
您能否确认是否存在从EN到VIN的ESD二极管? 如果EN = 3.3V且VIN = 0V,这是否会导致长期问题?
谢谢,如果您有任何疑问,请告诉我。
此致,
~John