请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UB949-Q1EVM 主题中讨论的其他部件:SN65LVCP40,
您好,
我们已使用SN65LVCP40 e DS25CP104器件开发了LVDS多路复用器板。 有3个输入和1个输出。 多路复用路径经过测试并正常工作,但当我们将DS90UB949-Q1EVM板用作LVDS双通道源时,我们遇到了问题。 我们将EVM的LVDS输出电缆连接到我们的电路板上(已检查针脚并确定)。 通过使用该软件,我们为EVM设置了模式生成。 我们注意到EVM板的LVDS输出连接器上没有信号,并且注册的0x0C (一般状态)报告“未检测到电缆链路”。
当我们连接到带DS90UB948设备的反串行器板时,它的所有功能都正常,并且可以正常检测电缆。
因此,即使没有足够的解串器,也可以配置DS90UB949-Q1EVM以生成LVDS双链路信号?