This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1EVM:连接到SN65LVCP40时出现输出问题

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVCP40, DS90UB949-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/661561/ds90ub949-q1evm-output-problem-when-attached-to-sn65lvcp40

部件号:DS90UB949-Q1EVM
主题中讨论的其他部件:SN65LVCP40

您好,

我们已使用SN65LVCP40 e DS25CP104器件开发了LVDS多路复用器板。 有3个输入和1个输出。 多路复用路径经过测试并正常工作,但当我们将DS90UB949-Q1EVM板用作LVDS双通道源时,我们遇到了问题。 我们将EVM的LVDS输出电缆连接到我们的电路板上(已检查针脚并确定)。 通过使用该软件,我们为EVM设置了模式生成。 我们注意到EVM板的LVDS输出连接器上没有信号,并且注册的0x0C (一般状态)报告“未检测到电缆链路”。

当我们连接到带DS90UB948设备的反串行器板时,它的所有功能都正常,并且可以正常检测电缆。

因此,即使没有足够的解串器,也可以配置DS90UB949-Q1EVM以生成LVDS双链路信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是与949EVM的哪些连接。 SMA或HSD连接器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我们正在使用HSD连接器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    949上的两个端口(DOUT0/1)上的输出FPD3信号始终存在,即使没有反序列化器。 我刚刚检查了范围。 也许您的范围不够快? FPD3输出的输出速度可达~3.3G