This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH925Q-Q1:DS90Ux925通电序列

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/662712/ds90uh925q-q1-ds90ux925-power-up-sequence

部件号:DS90UH925Q-Q1

您好,

我希望您在下面对此进行确认。

*请告诉我们 从“VDDIO/VDD33” 到“PDB”的“最小”时间。

根据  数据表的以下句子,我了解从"VDDIO/VDD33"到"PDB"的"最大"时间。

VDDS (V DD33和V DDIO)电源斜率应比单音上升的1.5 ms更快。

但是,没有关于"最小"时间的描述。

根据DS90UB921,此"最小"规格定义为"0.05ms"。 我们是否可以将此规范应用于DS90Ux925?

此致,

町田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    断言PDB之前的最短时间为0。即只要VDDIO/VDD33耗材完全增加且处于稳定水平,就可以断言PDB为高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。

    我了解在"通电"情况下对PDB的要求。

    我还要在 下面确认一下。

    *您能否告诉我们 "开机"后将PDB设置为低电平时,哪个PDB必须保持在低电平状态?

    根据DS90Ux928,此时间定义如下所示。

    "切换PDB LOW (PDB低)将关闭设备并将所有控制寄存器重置为默认值。 在此期间,PDB必须保持在最低位置至少2毫秒。"

    我们还需要相同的DS90Ux925规范。

    此致,

    町田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否参考了Ux928数据表中的此陈述?

    "切换PDB针脚以执行硬重置时,需要最小2毫秒的低脉冲。"

    对于925,也可以使用类似的2毫秒PDB低脉冲数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。

    >您是否在Ux928数据表中提及此陈述?

    否,但这也描述了同一个。

    我已参阅“7.3 Tm6 Power Down (PDB)(电源关闭(PDB))”。 此外,6.6 部分中也有相同的规格。

    对于925,也可以使用类似的2毫秒PDB低脉冲数。

    是否可以在数据表中添加此最小值"2ms"?

    此致,

    町田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将通电顺序记录为下一版本数据表中的新增功能之一。