This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.152万:规格和负电压问题

Guru**** 2544340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/662765/ucc21520-spec-and-negative-voltage-question

部件号:UCC2.152万

尊敬的TI成员:

我有一些问题需要您的支持,谢谢!

1. UCC2.152万峰值电流规格如下:

那么,我能说峰值电流可以持续1毫秒吗? (1/1KHz)

如果不是, IC可以支持多长时间的峰值电流?

2.我研究数据表P.34,它使用齐纳生成负偏倚。

能否向我们分享Figure 41测试功能?

如果我们要使用 齐纳生成-5V电压,是否有需要  关注的副作用?

关于Cboot,在这种设计中哪种盖子更好? (e-cap,os-con或MLCC?)

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Julian:

    我是高功率驱动器组的应用工程师,我可以帮助回答您的问题。

    1.这不是TI列出的规范。 峰值电流是一个瞬时值。 对于大多数离散IGBT和FET顺序上的电容负载脉冲,这不是问题,因为峰值电流值仅在短时间内实现,因此在此期间结温不会增加太多。 对于超过正常值的高电流持续时间,即使平均功率低于器件的额定功率,输出结构处的结温升也可能超过绝对最大额定值。 设备的散热模型是针对平均功耗指定的。 长时间驱动峰值输出电流代表平均功率不代表设备行为的情况。 这种情况下的热阻应显著降低。

    2.正确使用此电路有一些注意事项。 请参阅以下链接的E2E帖子: http://e2e.ti.com/support/power_management/isolated_controllers/f/188/p/65.8921万/2423689#2423689</s>242.3689万 242.3689万

    3. Cboot最好使用低阻抗MLCC电容器。 此电容器必须为短脉冲提供大峰值电流,因此,由于电容器引线或结构而产生的任何电阻或电感都将减慢电流脉冲,并在输出转换期间增加电压降。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Derek:

    感谢您的回复。

    我们的客户只想了解TI如何定义峰值电流时间。
    我们可以向他提供哪些数据?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Julian:

    当我们在边缘转换过程中直接探测电流时,在驱动切换频率为1kHz的0.18µF负载时,我们观察到最大的源电流值为4A典型值,而最大的吸入电流值为6A典型值。 这些是瞬时峰值,因此量化时间量毫无意义,因为时间值将接近0。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Derek:

    好的。 我将与我们的客户讨论,谢谢!