请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DP8.364万 大家好
我的客户正在使用DP8.364万进行设计,并且需要检查一些项目:
1.如果DP8.364万 IO_VDD使用2.5V电源,则ANA33VDD为3.3V,因此MII,JTAG,GPIO, LED,CLK输入,复位全部为2.5V?
如果JTAG使用3.3V电压,是否有任何问题?
2.如果IO_VDD 使用2.5V,则TD/ TR上拉电压应为3.3V或2.5V?谢谢。