This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.364万:电源和I/O电压问题

Guru**** 2607445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/662753/dp83640-power-supply-and-i-o-voltage-question

部件号:DP8.364万

大家好

 我的客户正在使用DP8.364万进行设计,并且需要检查一些项目:

1.如果DP8.364万 IO_VDD使用2.5V电源,则ANA33VDD为3.3V,因此MII,JTAG,GPIO, LED,CLK输入,复位全部为2.5V?

  如果JTAG使用3.3V电压,是否有任何问题?

2.如果IO_VDD 使用2.5V,则TD/ TR上拉电压应为3.3V或2.5V?谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Randy:

    MII,JTAG,GPIO,LED,复位将通过IO电压工作。 因此,在您的应用中,它们的电压为2.5V。 您使用的是时钟输入晶体还是振荡器? 如果您使用的是晶体,则不必担心时钟输入电压。
    JTAG应为t 2.5V,因为那是IO电压。

    TD/TR引脚应始终通过49.9欧姆电阻器连接到3.3V,如数据表所示。 这不取决于IO电压。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aniruddha
    感谢您的评论,另一个问题是:振荡器是否也应该是2.5V?谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Randy:

    在这种情况下,您可以为振荡器使用IO电压(2.5V)。

    此致,
    Aniruddha