This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP139:支持3840 x 2160 30Hz问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/662311/sn75dp139-support-3840-x-2160-30hz-issue

部件号:SN75DP139

你好。

我们将 SN75DP139用于3840 x 2160 30Hz 分辨率。 但不能工作。 1080p现在可以正常工作。

我看到这个旧规格支持25MHz。新规格最高支持34MHz。

在 下面的设备标记上。 请告诉我此设备是否支持 3840 x 2160 30Hz。 谢谢~

TI 74K

CV99 G4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好AJ

    它应该起作用。 您能否更详细地描述当前问题?

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 弗朗西斯科。

    感谢您的回复。 所附文件为原理图和布局,供您参考。 我将SRC引脚更改为HIGH (高)并删除ESD,然后Bead仍然无法在 3840 x 2160 30Hz上工作。 但1080p正常。

    请就这一问题向我提出一些建议。 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好AJ

    我会将我对您的原理图的意见发送给您。

    -您可以更改0欧姆电阻的/OE下拉电阻器吗?

    - 您可以更改0欧姆电阻的HPDINV下拉电阻器吗?

    -对DDC偏移量范围执行双重检查。

    -对旁路电容器执行双重检查。

    我附上了一个示意图作为示例。

    e2e.ti.com/.../5076.SN75DP139_5F00_REFERENCE_5F00_SCHEMATIC_5F00_HDMI_5F00_Rev_5F00_C.pdf

    -差分输出对我来说不清楚,您认为是否可以将布局发送给我?

    此致

    弗朗西斯科