This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:Max_FRM_HI和放大器;MAX_FRM_LO寄存器

Guru**** 2480775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/661431/ds90ub964-q1-max_frm_hi-max_frm_lo-register

部件号:DS90UB964-Q1

[ DS90UB964-Q1 ] MAX_FRM_HI和MAX_FRM_LO寄存器

您好,

让我确认"MAX_FRM_HI"和"MAX_FRM_LO"寄存器的功能。

16位帧计数器由这两个寄存器组成。
如果两个寄存器均未设置为“0”,则最多可计数6.5535万。

但是,例如,MAX_FRM_HI设置为“0”,MAX_FRM_LO设置为“1”,
在这种情况下, 最大帧数限制为255。

正确吗?




谢谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken
    您的理解是正确的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Palaniappan,

    感谢您的确认!

    此致,