This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:CAN 948和949支持2880 X 1080@50Hz,24位色深

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/661324/ds90ub948-q1-can-948-and-949-support-2880-x-1080-50hz-with-24bit-color-depth

部件号:DS90UB948-Q1

你(们)好

正如数据表所说:支持WUXGA (1920x1200)和1200和1080p60的像素时钟频率高达170 MHz,分辨率具有24位色深。

CAN 948和949支持2880 X 1080@50Hz,24位色深,像素色块不超过170MHz,谢谢!

此致

Jeremy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果包括消隐,则pclk仍在170MHz内,链路设计正常。

    此致,

    Steven