This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5983万B:关于TPS6.5983万用于3_13工具应用程序的自定义有一些问题。

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/661121/tps65983b-about-tps65983-application-customization-on-3_13-tool-application-have-some-question

部件号:TPS6.5983万B
主题中讨论的其他部件: TPS6.5981万EVM

您好,

    要使用TPS6.5983万工具,有如下问题:

    3_13上的TPS6.5983万应用程序自定义是否支持TPS6.5983万B配置?

    如果支持配置,那么如何在3_13上完成TPS6.5983万应用程序自定义?

   使用固件支持12V和2Asource功能,并使用固件在TPS6.5983万 EVM板上进行测试。

2.每个配置对应一个I2C地址。

   与数据对应的地址如何与配置中描述的信息内容对应?

   例如,自动协商接收器配置 地址为0x37,

  包含内容自动协商接收器启用\自动协商接收器启用,这些信息如何在数据(位)中表示?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WU您好!

    您是否正在构建Thunderbolt生态系统? 否则,建议不要使用TPS6.5983万B。 此外,建议不要将TPS6.5983万用于新设计。 我建议使用TPS6.5981万EVM,它可定制以适合大多数类型的构建。

    有关PD控制器的寄存器映射,我们有一份技术参考手册,可在此处找到: http://www.ti.com/lit/ug/slvuan1a/slvuan1a.pdf。  

    如果这回答了您的问题,请选择  "这解决了我的问题"。