请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS6.5983万B 主题中讨论的其他部件: TPS6.5981万EVM
您好,
要使用TPS6.5983万工具,有如下问题:
3_13上的TPS6.5983万应用程序自定义是否支持TPS6.5983万B配置?
如果支持配置,那么如何在3_13上完成TPS6.5983万应用程序自定义?
使用固件支持12V和2Asource功能,并使用固件在TPS6.5983万 EVM板上进行测试。
2.每个配置对应一个I2C地址。
与数据对应的地址如何与配置中描述的信息内容对应?
例如,自动协商接收器配置 地址为0x37,
包含内容自动协商接收器启用\自动协商接收器启用,这些信息如何在数据(位)中表示?
谢谢。