Other Parts Discussed in Thread: DS100MB203
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS100MB203 团队成员,您好!
请参阅以下客户问题:
此部件是否能够以较低的数据值运行?
它显示高达10.3125Gbps,但我无法找到工作范围的低端。
如果可能,我们希望将其用作SFP+模块的mux,但我们需要该接口也与速度较低的1Gbps SFP模块一起运行。
此致,
Randhir