This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100MB203:这部分能够以较低的数据速率运行

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/661233/ds100mb203-is-thie-part-capable-of-operating-at-lower-data-rates

部件号:DS100MB203

团队成员,您好!

请参阅以下客户问题:

此部件是否能够以较低的数据值运行?  

它显示高达10.3125Gbps,但我无法找到工作范围的低端。  

如果可能,我们希望将其用作SFP+模块的mux,但我们需要该接口也与速度较低的1Gbps SFP模块一起运行。

此致,
Randhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Randhir,

    是的,DS100MB203可以以较低的数据速率运行。 此设备不需要最低数据速率。 DS100MB203在1GbE速率下运行时也不会出现问题。

    此致,

    Michael