This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041A:询问TUSB8041 U3 Tx策略性交换问题

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/660962/tusb8041a-asking-for-the-tusb8041-u3-tx-polaity-swap-question

部件号:TUSB8041A
主题中讨论的其他部件:TUSB8041



大家好,
客户交换连接器上的3.0 HUB Tx极性。 RX不交换极性。
假设TUSB8041可以处理此Tx极性交换/ Rx极性而不是交换设计?


谢谢!
Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Scott:

    是的,正确。
    链路培训过程中会检测到并补偿通道极性反转;因此,如果在SS线路上交换极性,则不会出现问题。

    此致,
    豪尔赫