This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84-Q1:DSI均衡模型

Guru**** 2538940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1092950/sn65dsi84-q1-dsi-equalization-model

部件号:SN65DSI84-Q1

TI能否提供有关RX均衡特性的更多信息?

我在数据表中看到的唯一提及是在寄存器描述中,该描述仅显示1dB或2dB,但未提及测量1dB或2dB的频率。

也看不到任何已发布的模拟模型。

使用类似于下面的零/极频率的直流增益/AC增益的通用数学描述 也会起作用:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    频率为500MHz。

    谢谢

    David